This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:DESAT 引脚连接和总线电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105785/ucc21750-desat-pin-connection-and-bus-voltage

器件型号:UCC21750

您好!

我想看到驱动器输出中的栅极和源极之间的一些变化、但我没有为 漏极提供任何总线电压。 是否必须为 电路提供此总线电压以避免出现任何故障? 我认为器件检测到 FLT 状态、因为我没有为电路提供该总线电压。 如果我错了、请纠正我的问题

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier 您好!

    是的、 您只是尝试简单地为栅极驱动器加电并测试输出开关、禁用 DESAT 后 、您需要将 DESAT 引脚短接至 COM 以防止电容器充电。  当您准备好测试启用的 DESAT 以检测晶体管上的电压时、不会将 DESAT 短接至 COM 并施加总线电压。  

    单击绿色按钮、了解这是否解答了您的问题。

    谢谢!

    Audrey