This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找直流/直流转换器的建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103826/looking-for-recommendations-for-dc-dc-converters

主题中讨论的其他器件:LM5156MC33063A

我们正在寻找有关直流/直流转换器的建议。 我们需要:

输入电压为4.5-5.5伏、输出电压为24伏、电流为1安。

还需要一个负栅极偏置 DC-DC 逆变器、具有相同的输入、极小的电流(FET 栅极)。

模块、但也可以执行分立式。

谢谢

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    LM5156升压转换器是符合您指定规格的合适器件。
    www.ti.com/.../LM5156
    对于逆变器选项、有 MC33063A。
    www.ti.com/.../MC33063A

    如需更多器件选项和替代方案、我建议使用 TI 的 Webench 设计工具。
    https://www.ti.com/de-de/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html
    您只需输入所需的规格、该工具就会给出合适的 TI 器件和设计示例。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我希望  您在器件选择方面取得了进展。
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、您可以在下面回复以重新打开主题帖。
    否则、请随时单击 Resolved (已解决)按钮。

    谢谢、此致、
    Niklas