This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:执行脉冲测试时器件停止

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104947/ucc28070-device-stops-when-performing-impulse-test

器件型号:UCC28070

您好!

我是 FAE、是 TI 产品的日本经销商。
我的客户使用 UCC28070器件创建采用无桥配置的电路并评估板。
脉冲测试是评估项目之一。 测试内容如下。
符合 JEM-TR177标准
±2.5kV (检查裕度时为±3.3kV)
重复周期 VALIABLE
脉冲周期20ms
脉宽1us
在输入和帧接地之间施加脉冲噪声

执行上述测试后、器件停止工作。
我目前正在考虑改进、但您能否就有效解决此问题的方法向我提出建议?
如果您有必要的材料、请告诉我。 我从客户那里获得材料。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji San、您好!

    我不熟悉  JEM-TR177规格。 但是、

    您表示设备停止工作。 它是否停止调节但未受到其他损坏(因此在移除电源电压然后重新施加时将再次运行)或 UCC28070 是否损坏且不再工作?

    您能否提供有关测试设置的详细信息?

    您能否提供 被测电路板的原理图?

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    至于器件的情况、在施加噪声时会停止开关、但在未施加噪声时会再次执行开关。
    此外、器件或其外围电路不会受到损坏。
    除了我在另一天联系的内容之外、没有其他考试详细信息。
    此外、客户无法提供电路图。

    目前、如果您能给我一些建议、说明它是与器件相关的因素还是 PFC 的一般问题、那将会很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji San、

    施加的条件可能会在一个或多个引脚上注入噪声、(错误)触发故障。 因此 、 一般而言、不一定是器件或 PFC 的问题。 它可能具有与布局、放置或接地相关的物理组件。

    射线