This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:关于 FB 端子的内部电阻值(设计值)

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105399/tps63061-about-internal-resistance-value-design-value-of-the-fb-terminal

器件型号:TPS63061

请告诉我 TPS63061 FB 端子的内部电阻值(设计值)。

有关电阻的位置、请参阅随附的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanaka、

    对于下限电阻器、上电阻器应为1.35M Ω、而0.15M Ω。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    是否可以通过在 VOUT 和 FB 端子之间插入一个额外的电阻器来更改 TPS63061上的 VOUT 输出电压(5V)?

    此致

    Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好 Tanaka、

    不用客气。

    是的、我认为它会起作用。

    此致

    TAO