This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:输出中只有负电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105513/ucc21750qdwevm-025-only-negative-voltage-in-the-output

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21750

您好!

我使用此评估板来检查 UCC21750的工作原理。

我已经为电路板提供了我自己的电路、并且一旦安装在电路板上、我就禁用了。 我为 VCC 引脚提供5V 电压、为 VDD 引脚提供15V 电压、为 VEE 引脚提供-10V 电压。

另一方面、我向 IN+引脚输入幅值为5V 的 PWM 信号。 UCC21750的输入引脚中的一切似乎都是正确的、但在 OUTH/L 输出中、我只看到-10V、这是我为 VEE 引脚提供用于关闭驱动器的电压。  

我想了解驱动器如何在栅源输出中进行静音。 如果您能为我提供指导、我将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  我们的办公室今天因美国假日关闭。 我们的同事 明天会回来。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xabier 您好!  

    我建议先探测 FLT 和 RDY 引脚、以确保电源电压足够并且不会触发 DESAT 保护功能。  
    此外、如果次级侧未驱动晶体管、请尝试将 DESAT 引脚连接到 COM 以防止 DESAT 引脚意外触发。  
    请告诉我您找到的内容。  
    谢谢、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    我没有驱动晶体管、因此我将 DESAT 引脚拼写为 COM、现在我看到了我需要的排列。

    谢谢 Vivian

    最好