This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:支持-30V 电压的替代器件

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310, LM74700-Q1, LM74720-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105400/lm7310-alternate-device-to-support--30v

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1LM74720-Q1LM74700-Q1

大家好

我的客户有一个具有以下规格的设计:

工作规格:VIN (最小值)= 7.5V、Vin (最大值)= 18V、标称电流= 2A、最大/峰值电流= 5.5A。 最小负电压=-24V。

最初他们查看了 LM7310、但该器件仅支持-15V 电压。  

在之前的设计中、他们使用 LM5050MK-1来实现此功能。

您能不能指出合适的器件、建议使用最近发布的器件?

您能否指向有用的配套资料?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

     如果仅需要反向电流阻断+输入反极性保护、则使用 LM74700-Q1。 如果还需要负载断开或 OV 保护、则可以使用 LM74800-Q1 / LM74720-Q1。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复/器件建议。

    正如客户提到过 OV 、我将指向 LM74800-Q1 / LM74720-Q1。

    此致

    Ueli