请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7310 主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1、 LM74720-Q1、 LM74700-Q1
大家好
我的客户有一个具有以下规格的设计:
工作规格:VIN (最小值)= 7.5V、Vin (最大值)= 18V、标称电流= 2A、最大/峰值电流= 5.5A。 最小负电压=-24V。
最初他们查看了 LM7310、但该器件仅支持-15V 电压。
在之前的设计中、他们使用 LM5050MK-1来实现此功能。
您能不能指出合适的器件、建议使用最近发布的器件?
您能否指向有用的配套资料?
此致
Ueli