This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:有关主机模式和充电的问题

Guru**** 2390160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104698/bq25618-question-about-host-mode-and-charging

器件型号:BQ25618

大家好、团队、

我的客户对 BQ25618有一些疑问。您会建议吗?

1) 1)客户希望使用具有主机模式的 BQ25618。  
   为了将 BQ25618配置设置保持在主机模式中、它们将通过 设置看门狗位= 00来设置主机将禁用看门狗计时器。
   但它们没有 POR 详细信息、因此有问题。
    如果应用了 VBAT 或 VBUS、它们是否可以使 BQ25618保持主机模式? 或者是否需要同时应用两个电压器件?
   当  VBAT 或 VBUS 上升时、POR 似乎正常工作、因此我认为这两个电压都是必需的。 正确吗?

2) 2) 如果 客户 可以从 VBUS 获取足够的电流、BQ25618可以在充电时将电流传导到 SYS?  虽然我相信这是可以做到的,但我想问你。

很抱歉、他们提出了一些简单的问题。 感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    1) 1)禁用看门狗计时器后、只要 Vbus 或 Vbat 提供足够的功率、BQ25618就会保持在主机模式。 该器件不要求两者都保持在主机模式。 有源 I2C (即主机模式)所需的 Vbus 典型值为3.3V (最大值为3.7V)。 无 VBUS 时、有源 I2C 所需的 BAT 电压为2.5V。 数据表的电气特性部分列出了这些值。

    2) 2)您回答正确。 只要输入适配器具有足够的功率、它就会向 SYS 提供电流、同时还会以快速充电电流设置为电池充电。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特-圣、

    客户和我理解。
    非常感谢您的支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki