This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:能否确认 UCC28951-Q1的电气特性数据?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105572/ucc28951-q1-can-i-confirm-the-electrical-characteristic-data-of-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28951

大家好、

我们的客户 Mitsubishi 向 UCC28951-Q1提出了一些问题。

您能回答以下问题吗?

(1)客户希望确认图6-19 "电流感应逐周期限制与温度间的关系"中的实际电压值。

我能否确认 Tj=-40C、25C 和125C 时的实际电压值?

(2) 如果 TI 有数据、我能否确认 HAST 的鉴定测试之前和之后的电压值(1)差异?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nishimura、

    感谢您关注 UCC28951。  

    遗憾的是、我们没有数据表的原始值。

    客户可以按照下面我所捕获的19号图了解-40/25/125度的值。

    因此、在-45度时、它大约为1.9945V、在25度时、它大约为1.9915V、在125dgre 时、它大约为1.9845V。

    UCC28951具有 HAST 资质审核测试、HAST 测试前后的所有数据仍然符合数据表中的图19。