This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:最大输出电压

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105268/lm5156-maximum-output-voltage

器件型号:LM5156

您好!

我对 LM5156 IC 的最大输出电压有疑问。

在下面的链接中、它指出 Vout (max)等于300V。 另一方面、使用 Webench desinger 时、可选择 的最大输出电压为500V、通常可以针对以下参数创建设计:

Vin (min)= 48V、Vin (max)= 52V;Vout = 410V、Iout = 0.05A。

以下是链接: https://www.ti.com/product/LM5156 

那么、我可以将 LM5156用于输出电压超过300V 的情况吗?

此致、

Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 允许的最大输出电压取决于器件允许的最大占空比(可在器件数据表中找到)。 您正在为您的应用考虑哪种拓扑? 由于输出功率很低、升压+电荷泵可能是这种情况下最适合的输出电压(如第32页的图10-8)。 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的帮助!

    我正在考虑为我的应用使用升压拓扑。 它仍处于设计阶段、因此在完成并测试后、我将向您提供有关此问题的反馈。

    此致、

    Mateo