This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:SW 引脚/Cout

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105297/tlvm13630-sw-pin-cout

器件型号:TLVM13630

大家好、

让我仔细检查一些项目。

  1. SW 引脚必须悬空、对吧?
  2. 当使用5V 输出电压时、建议根据表7-1有效25uF (最小值)。 但我的客户希望使用小于20uF 的较小输出电容来减小尺寸、因为其应用的最大输出电流将小于1A。 虽然 、我担心25uF (min)的要求是否来自保护环路稳定性。  
    当 Vout=5V 时、无论最大输出电流如何、输出端都需要大于25uF 的有效电容。 这种理解是否正确?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shota、

    是的,您的理解是正确的,SW 引脚对 噪声和 EMI 性能很敏感,因此请遵循引脚表说明 不要连接。

    VOU 电容器与电流无关、 传统降压中的小电流可能会改变 L C 以获得更小 的尺寸、但模块 部件不需要更改电感器、因此 Vout 电容器 相对 固定。请根据  表7-1遵循5V 应用的最小 Vout 电容器要求。 。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    注意到。 感谢您的澄清。

    此致、

    Shota Mago