This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TEC 驱动器输出范围

Guru**** 2533560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, PMP9796, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105015/tps63070-tec-driver-output-range

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: PMP9796TPS55288

尊敬的团队:  

我想将 TPS63070用作 TEC 驱动器、但有一些问题。  

作为 PMP9796,TEC 电压可以在-2.5 ~ 4V 之间变化。但客户希望设计 TEC 电压-5至5V,输入电压为5V,最大电流为0.6A

为了满足此规格、我们需要一个具有5V 输入的降压/升压转换器、并且可以在高达10V 输出的范围内变化。  

是否有满足此要求的器件? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    您需要的是器件可以获得0-10V 和-0.6A-0.6A 输出、对吧?

    恐怕我们没有这种装置。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、  

    我们希望使用降压/升压作为 TEC 驱动器、如下所示。  

    但 TPS63070的最大输出为9V。 我需要的是具有5V 输入的降压/升压转换器、最大输出超过10V 、最小输出尽可能低。

    是否有任何器件通过加载映射(而非 RTM)器件?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nam、

    TPS55288是一个很好的选择

    TPS55288

    此致

    TAO