This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:使用外部辅助电压打开控制器、以测试我的定制变压器。

Guru**** 1135590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105405/ucc28780evm-002-controller-turn-on-with-external-aux-voltage-to-test-my-custom-transformer

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件:UCC28780

尊敬的先生:

我计划设计平面变压器、目标工作频率为500kHz。  

来测试这一点并了解变压器输出电压。 我带来了 UCC28780EVM。

最初、我尝试通过移除电路板上变压器的 AUX 引脚和其他连接来使用外部辅助电压(电池18V)运行 EVM。但 EVM 未运行。 我还尝试通过将辅助电压降低到10V 以下来进行复位、然后将其提高到最大值。但它仍然不工作。

控制器是否可用于外部辅助电源。如果是、请告诉我我需要执行的任何步骤。  

如果它使用外部辅助电压、那么只有我可以测试我的平面变压器以了解它的工作原理。  

谢谢

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    感谢您对 TI 的关注。

    UCC28780可 在外部辅助电源下工作、但上电顺序应遵循下图。

    首先,连接至 VDD 的外部电源,VDD 电压将上升至17.5V,然后控制器开始将 HVG 从17.5V 放电至11V。在 HVG 放电至11V 之前, 您必须从 VDD 上拔下辅助电源。 一旦控制器启动,就会产生脉冲。由于没有 AUX 绕组电源,VDD 将继续放电。因此,您必须在 VDD 放电之前将外部 AUX 电源再次连接到 VDD VDD (off)。

    您可能需要多次尝试。