This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:器件不会在 PSpice 中进行仿真、缺少子电路定义

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099127/tps92511-part-will-not-simulate-in-pspice-missing-sub-circuit-definition

器件型号:TPS92511

评估 TPS92511 LED 驱动器以将其集成到新产品中。  该器件不会在 PSpice 中进行仿真。  我将.lib 文件发送给 Cadence、以查看他们是否有同样的问题、他们的技术人员说、它缺少子电路定义、因此该器件不会进行仿真。 从 TI 产品信息页面下载了.lib 文件和 olb 文件。  由于同样的原因、网页上的示例项目也无法运行。

未找到".SUBCKT SWhyste"时出错。 因此、它缺少 了一个可能从另一个.SUBCKT 调用的子电路定义、这正是 Cadence 告诉我的。

输出窗口显示 :ERROR (ORPSIM-15108):SUBC_U32X_U10_U1X_S1使用的子电路 SWhyste 未定义

是否有其他地方可以下载此器件的良好.lib 文件、或者可能是未加密的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    让我先进行内部检查。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在过去的3周里、我没有听到 TI 的任何声音。  您是否调查过此问题?