This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:WEBENCH 电源设计器与 LM5155/56直流/直流升压控制器设计工具对比应使用哪种设计工具?

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156EVM-BST, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100649/lm5156-q1-webench-power-designer-vs-lm5155-56-dc-dc-boost-controller-design-tool-which-one-should-be-used

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156EVM-BSTLM5155LM5156

我需要一个在升压 CCM 或 DCM 模式下使用 LM5156的设计、以实现12V 至24V 的输入电压以及50V 至200V 之间的输出电压变量和200V 时的最大电流5mA。 我已经尝试了多种方法来使用 WEBENCH 电源设计器在线版本和 LM5155/56直流/直流升压控制器设计工具(Excel 版本)获取参数、并使用相同的输入参数和频率、补偿组件值的结果有很大差异。 应使用哪一个? 如何使用 LM5156芯片获得稳定的设计? 我准备了 LM5156EVM-BST 和我自己的 PC 板。 我可以使用与评估板中相同的值重现3.5V 输入至12V 3A 输出设计。 但我无法获得满足24Vin 至200V 5mA 输出设计要求的正确组件值。 我可以使用 CCM 或 DCM。  

请帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    从12V 升至200V 是一个很大的转换比。 这仅适用于使用升压设计时的 DCM。

    我们有一个非常适合您要求的参考设计-它使用小型电荷泵来简化升压级设计。

    PMP20183参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在规格上看到了采用三倍电压器的激光雷达设计。 但我希望我不需要使用它。 我可以针对16V 电源和150V 输出进行设计、以实现0.1A 的负载。 我的问题是、我使用 相同的 VIN、VOUT 和 IOUT 以及440KHz 或291KHZ 的频率、RT、RFB 的值、尝试了 WEBENCH 电源设计器和 LM5155/56直流/直流升压控制器设计工具(Excel 版本)。 和 RCS、计算出的波特图以及 RCOMP 和 CCOMP 和 CHF 完全不同。 哪一个是正确的? 我应该使用 WEBENCH 还是 Excel 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    据我所知、Webench 工具还有一些限制、因此不支持本机 DCM 运行。
    想知道您可以使用这些参数生成 Webench 设计。

    您能不能共享您的设计、以便我检查:
    -单击右上角的3个点

    -共享->公共链接

    -在此处粘贴链接

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    过去14天内、我没有看到此主题的更新。

    如果问题得到解决、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用  LM5155/56直流/直流升压控制器设计工具(Excel 版本)来获取设计并使其正常工作。 我必须进行一些微调、才能得到足够好的波特图。 现在、我设计了在10mA 时从16V 输入到200V 输出的电压。 谢谢。