This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:电感器选择

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105420/tps5432-inductor-selection

器件型号:TPS5432

TI webench 设计人员计算出了2.7uH、以便使用 TPS5432将5V 转换为3.7V。遗憾的是、我无法获得足够数量的电感值。能否将此电感器拆分为两个或三个?

两个电感器分离

2.7nH = 1.3nH + 1.4nH

三个电感器

2.7nH = 1nH + 1nH + 0.7nH

2.7nh = 0.9nH + 0.9nH + 0.9nH

有可能吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前从未见过为稳压器实现过多个电感器、只要有可能、我就会尝试创造性地解决供应链问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    选择电感器时、重要参数是其峰值电流额定值、DCR 和饱和电流。 只要等效电感值在数据表建议范围内、我就不会在使用串联配置时发现问题。 只需确保重要参数对齐即可。  我只想强调一下、与使用单个电感器相比、用于实现此类设计的电感器+ PCB 的总体寄生效应更高。 因此、最好减少这些值。  

    谢谢!

    此致

    Sneha