This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:有关 LM25118的问题

Guru**** 1826590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM3481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099891/lm25118-question-about-lm25118

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM3481

您好:

 现在有两个有关 LM25118 + LM3481的问题、

1、Bcuk 升压转换器、输出不稳定12VDC。 当输入为12VDC 且无负载时、输出仅为9VDC

2、反激式转换器的效率仅为60%。 当输入为12VDC 且输出为48VDC 时、将负载挂起0.6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我将负责处理此 LM25118案例、但您能否为 LM3481打开另一个线程、以便负责人可以接管这一个线程。

    对于 LM25118:

    -您能否使用 VOUT、HS、HO、LO 添加几个示波器快照(经过缩放后可看到几个周期以及 VOUT 信号形状)

    -正常负载下的行为是什么?

    -目标标称负载是多少?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、


    过去20天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题同时得到解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、
     Stefan