请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2611 你(们)好
客户规格为 12V 至 -12V@0.12A
1.您能否检查我们是否可以遵循以下设计? 或 需要更改哪些参数?Thx

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户规格为 12V 至 -12V@0.12A
1.您能否检查我们是否可以遵循以下设计? 或 需要更改哪些参数?Thx

您好、Kgo、
感谢您与我们联系。
数据表第8.2.4节中的示例显示了从+12V IN 到-5V OUT 的转换。
要设置不同的输出电压、请按照 以下公式调整 RFB2:
VOUT * Rfb2 /(Rfb1 + Rfb2)=-1.23V。
为了调整输出电压、我们通常更改 Rfb2并保持 Rfb1不变、因为更改 Rfb2不会影响环路增益、从而影响稳定性。
要获得-12V 输出、您可以为 Rfb2选择大约3.3K 的电阻器。
随着12V 输入电压接近14V 的最大电源电压、我还想提及数据表的第9节:
电源电压不得超过器件在绝对最大额定值中给出的绝对最大额定值。
如果稳压器通过长导线或 PCB 走线连接到输入电源、则需要特别小心以实现良好的性能。
输入电缆的寄生电感和电阻会对稳压器的运行产生不利影响。
寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容器相结合、可形成欠阻尼谐振电路。
每次输入电源打开和关闭周期时、该电路可能会在 VIN 引脚上导致过压瞬变。
这就是数据表还显示了如何为 Vin 使用单独的较低(偏置)电压的原因、例如在图31中。
此致、
哈里