This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3691TL-1.8EV:60kHz 杂散信号

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101815/lm3691tl-1-8ev-spurious-signals-at-60khz

器件型号:LM3691TL-1.8EV

您好!

我们同时使用 LM3691TL-1.0  和 LM3691-1.8、我们注意到 这些稳压器发出的杂散信号大约为60kHz、谐波会随温度变化、芯片内部是否有以该速率运行的时钟?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    内部时钟应以大约4MHz 的频率运行- PWM 开关频率。 在应用中、转换器可以处于 ECO 模式、在该模式下、对于特定的负载电流、它甚至可以以60kHz 的频率进行开关。 您能否监控 SW 节点以查看其 开关频率是否为60kHz? 如果您发现这是正确的、您可以 将 MODE 引脚设置为高电平以使其进入强制 PWM 运行、或者增加负载电流以增加开关频率。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您是否能够检查转换器的开关频率是否为60kHz?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们了解了开关频率、它为~4MHz、~60kHz 是使用频谱分析仪测量的低水平杂散、在大多数情况下这不是问题、我们确实放置了 LC 滤波器来降低它、它消除了它导致的问题。

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请允许我跳进、因为 Varun 不在办公室。

    非常感谢您的更新。

    让我们知道您是否需要帮助我们。

    谢谢、

    Stefano