This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:用于降压转换器的2节串联 HS FET

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105123/bq25720-2-series-hs-fet-for-buck-converter

器件型号:BQ25720

大家好、BQ25720支持团队

我想知道当 HS FET 配置为2节串联时、降压转换器是否正常工作、如下所示。

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    理论上是的、但我们从未测试过此配置。  只是想知道您为什么需要 2个 FET?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    当降压转换器的高侧 FET 作为短路模式断开时、输入电压将提供给 VSYS。 在这种情况下、系统 VR 的输入电压可能超过绝对最大输入电压。
    为了避免这种情况、我想将 HS FET 从1个单通道 FET 更改为2个串行 FET。

    谢谢

    TAMIO