This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980EVM:将输出电压设置为24V

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105175/tps25980evm-setting-the-output-voltage-to-24v

器件型号:TPS25980EVM

大家好、

美好的一天! 我们需要您的帮助。  

我们的客户希望 使用 TPS25980EVM 模块获得24V 的输出电压。 如果您能帮我解决这个问题、那将会很棒。

现在、默认设置为12V。。。您能指导我们如何更改设置、将其调到24V。  

当它们连接到24V 时,输出将变为0.4V。  仅当它们连接到12V 时...它提供适当的12V 输出

其他输入电压不会进入输出。  

在 执行过压保护测试时、 我遇到了有关"输入 TVS 二极管"的问题。 这里的二极管是什么?

此外、过压过程适用于 高达24V 的电源?
非常感谢您的指导。  
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    默认情况下、EVM 上的器件是 TPS259804、其固定过压阈值为16.9V。 因此、当 VIN=24V 时、您会看到 VOUT=0。 对于24V 应用、您需要没有 OVLO 阈值的 TPS259807型号。

    此致

    Kunal Goel