This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:SDL/SCL 的上升和下降时间

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105082/lp5030-rise-and-fall-time-of-sdl-scl

器件型号:LP5030

大家好、

我对 CB 和上升/下降时间不太了解、如下图所示、您能更详细地解释一下 CB 的定义吗?

为什么上升/下降时间中有"+0.1Cb"?  

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    • 有关 CB、plz 的更多详细说明、请参阅本文档中的第2.1.1节: 为什么、何时以及如何使用 I2C 缓冲器。 它提供了一个计算总线电容的简单示意图。
    • 总线电容的增加将反映时间常数和总线线路上升/下降时间。 如果  需要更多信息来阐明您的方案、请查看 NXP I2C 总线规格和用户手册。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的评论、但我仍然有点困惑。

    在表中、1pF 的每个总线负载的容性负载参数对应于1纳秒、但 最短上升时间/下降时间的公式为20+0.1Cb/15+0.1Cb、原因是什么?

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    THx 表示该点。 10pF 对应于1ns。

    此致、

    Aaron