This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2042B:即使 EN 引脚被拉高(低电平有效 EN)、开关也不会关闭。

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2042B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105148/tps2042b-switch-is-not-turned-off-even-after-the-en-pin-is-pulled-high-active-low-en

器件型号:TPS2042B

我使用 TPS2042B 来打开和关闭 IC、以便在我们的应用中集成睡眠模式。 IN 提供5V 电压、当 EN 被拉至低电平时、输出引脚 工作正常。我在万用表中读取大约5V、但当 EN 被拉至高电平时、我在输出上读取3.7、 我猜是栅极驱动器未将 MOSFET 驱动到截止模式、并且负载消耗电流、因此开关两端的压降和其余电流出现在输出端。

是内部损坏还是我的侧传导方式出现问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为这是由于没有输出放电功能。

    电压来自输出电容器。