This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2698:VIN =+5V Vout =-15V、不受 WEBENCH 支持

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105233/lm2698-vin-5v-vout--15v-not-supported-by-webench

器件型号:LM2698

我希望设计一个从 Vin =+5.0V 到 Vout =- 15V 的反相升压 DC-DC 转换器。

由于器件采购方面的困难、我尝试使用 LM2698、因为它似乎能够做到这一点。

WEBENCH 不支持反相输出电压。

有人可以帮助设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    LM2698是一款正输出电压升压转换器。 它无法从5V 输入电压输出-15V 输出电压。