This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65313-Q1在芯片级是否具有 ASIL 级别?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65313-Q1, TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100624/tps65131-q1-does-tps65313-q1-have-asil-level-on-chip-level

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65313-Q1

你(们)好。

TPS65313-Q1是否在芯片级具有 ASIL 级别? 如果不是、是 功能安全质量管理还是 符合功能安全标准? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    这款旧器件没有 ASIL-/功能安全特性、但许多汽车客户仍在使用该器件。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我想我看到了您对这个主题的另一个回复、但出于某种原因、我现在无法在 e2e 论坛上找到它。

    总之、要回答您的问题、TPS65131-Q1没有 ASIL 或功能安全特性。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、辽卡特、

    抱歉、我输入了错误的器件型号。 我本想问  TPS65313-Q1。 我将打开另一个线程。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    没问题。 在这种情况下、我将关闭该线程。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    虽然 TPS65131-Q1不具备功能安全功能、但我们 是否具有功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    可 在以下链接中找到时基故障率/MTBF 信息

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?partType=tiPartNumber&partNumber=TPS65131TRGERQ1#resultstable

    我已检查此器件的产品文件夹、但遗憾的是、我们没有您为此器件参阅的其他文档。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    了解。 感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致、

    辽卡特