This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B6950EVM:TPS7B6950QDCYRQ1、X 射线视觉上的不同引线框

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103451/tps7b6950evm-tps7b6950qdcyrq1-different-lead-frames-on-x-ray-vision

器件型号:TPS7B6950EVM
主题中讨论的其他器件:LM317

您好!

我发现 TPS7B6950QDCYRQ 在 X 射线视觉上显示了两个不同的引线框。 引线框可能会变化、这是正常现象吗? 否则,是否发布了 PCN?

  1. DC21


  2. DC21   

此致

Yeon Kwang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeon、您好!

    是的、这是正常的、因为装配站点是分包商、因此它们可以使用不同的引线框。 最近、我针对采用 DCY 封装的 LM317支持了一个非常类似的问题、结果相同。 请参阅随附的 PPT、其中显示了观察到的引线框图与分包商的引线框图的比较。

    e2e.ti.com/.../Customer-question-LM317DCY.pptx

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。 他们的原籍国/地区相同、但 DC 除外、如下所示。 即使 在同一组装地点也是如此吗?

    DC:2130,CS0:DM5,cC0:USA,AS0:NFM,AC0:CHN
    DC:2133、CS0:DM5、cC0:USA、AS0:NFM、AC0:CHN

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeon、您好!

    您是否有大量可共享的跟踪代码? 如果您能提供、我将进一步探讨这一点。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    现在、我尝试获取大量代码#。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    现在、我尝试获取大量代码#。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeon、您好!

    听起来不错。 请在您有了它时更新我。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    所有问题均已解决。 感谢您的支持。