This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:设计审查

Guru**** 2924400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069, TPS2595, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102500/lm25069-design-review

器件型号:LM25069
主题中讨论的其他器件: TPS2595TPS2597

大家好、

我们的客户正在 其电路板中使用 LM25069、并希望进行审查。 请参阅以下详细信息:

对于 Vsys=12V、我将把这个热插拔控制器放在主板12v 5A 中、并且在连接器连接到2个从连接器之前使用该控制器每个12v@2A、所以这是我的设计、您能不能建议我在这个应用中使用 N 沟道 MOSFET。

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin、

    感谢您的联系。 我明天会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢你的帮助。 我希望您能作出回应。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin、

    建议使用 TPS2597作为5A 电压轨、使用 TPS2595作为2A 电压轨。 这些是集成电子保险丝。 请与客户讨论并分享反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢你的帮助。 但是、客户已经购买了 LM25069、希望知道 这款器件在设计中是否可以正常工作(因为他们的要求非常广泛)

    您是否愿意检查原理图、以确定它是否能在没有问题的情况下(或不能)提供良好的结果、或者是否有任何权变措施可在原理图上应用而无需购买其他器件? 解决方案的情况。

    再次感谢。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您分享反馈。 请给我2-3天分享反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    你好。 你有更新吗?

    谢谢!

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    很抱歉耽误你的时间。 请使用 EVM 原理图来开发客户原理图。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snva388d/snva388d.pdf?ts=1653713249794&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM25069

    建议使用 CSD16415或等效 MOSFET。  

    请使用随附的设计计算器完成设计。 我嵌入了 MOSFET RDSON 和 SOA 数据。  

    e2e.ti.com/.../LM25069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Marvin.xlsx