This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:Cout 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM62440-Q1, LM62440EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105210/lm62440-q1-question-on-cout

器件型号:LM62440-Q1
主题中讨论的其他器件: LM62440EVM

您好!

 LM62440-Q1数据表提到、内部补偿针对特定范围的输出电容进行了优化。

输出电容的具体范围是多少?

我使用的是 VIN=12V、VOUT=9V 且 Fsw = 2.1MHz 的器件选项。 在表10-3中 、与我的用例最匹配的陶瓷输出电容至少为2x22uF、但更好的瞬态为3x22uF。   

这是否意味着3x22uF 是我应该在应用中使用的最大总输出电容?

最棒的

Justin Phan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    3 x 22uF 只是您可能需要从典型输出电容开始的指导。

    输出电容的实际总大小取决于您所需的瞬态性能需求。  

    我建议从 LM62440EVM 开始、根据您的应用设计需求验证环路响应和瞬态性能。

    如果您要构建自己的原型板、则可以从3 x 22uF 输出电容和33pF CFF 开始、并对组件进行调优以满足您的需求。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    好的、我可以在我的应用中采用这种方法。

    最棒的

    Justin Phan