This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:重新启动失败

Guru**** 2539250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105021/ucc256403-reboot-failure

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC25640EVM-020

您好、E2E、

客户购买了 UCC25640EVM-020进行复制实验、并在 EVM 上安装了 UCC256403。
UCC256403器件从电源中移除、但在客户的运输测试中被拒绝。
器件多次反复打开和关闭、无法建立足够的引导状态。

根据用户指南(修订版 b)。
此外、根据客户的意愿、R14 (Risens)已从133Ω Ω 更改为15Ω Ω。
在上述设置中、如果在轻负载(Iout = 180mA)下重复开/关操作、电源将无法启动。
他们要求提供理由和对策。
TI 能回答这些问题吗?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我通过电子邮件回复时、我将关闭此主题。

    此致

    曼尼甘塔 P