This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:SYNC 引脚的用途

Guru**** 2874110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104188/lm5118-purpose-of-sync-pin

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: PMP

大家好、

LM5118上的 SYNC 引脚的确切用途是什么?  我有两个想法、我正在等待您对此问题的支持

1- 使用外部信号从2个不同的 LM5181获取不同的输出?

2-  通过并联 LM5118s,输出电压相同,输出电流增大, 例如,是否可以将2个 LM5118s 的输出设置为24V/5A,并通过 SYNC 引脚将它们相互连接,并生成常见输出24V/10A?

提前感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    第二个是该引脚的预期用途。 当馈入该引脚时、当使用两个 LM5118以使其运行交错时、应具有180度相移。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Stefan

    首先、感谢您的回复  

    您是否可以参考任何使用 LM5118的文档? 或者、您是否有任何资源 IC 或文档可供我参考、以便进行180度相移?

    提前感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    让我尝试找到一些资源、但这可能需要1-3天的时间。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Stefan

    感谢你的答复

    等待您的信息

    提前感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    此 PMP 使用不同的控制器构建、但使用 SYNC 对两个控制器进行相移  

    https://www.ti.com/tool/PMP7282 

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Stefan

    感谢您的支持、我将查看本文档

    此致、

     Ali