This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:在 src 中使用故障、充电率约为75%

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105199/bq24160-fault-using-in-src-around-75-charge

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件:BQ500212A

当使用 IN 电源时、我看到故障电压刚好低于4.1V。  容量约为75%。  我的充电电流为300mA。  它将充电几秒钟(3-20)、然后故障并重复。  净效应是一个非常慢的电荷。  如果我将充电电流降至任何较低的值、则该过程是类似的、但充电/放电比相当均匀、仅在75%的容量下徘徊。  当我使用 USB 电源时、我的电流高于500mA、充电看起来很好。

我不清楚为什么它在源极上出现故障。  当电池低于75%阈值时、只要我保持高于输入源的电流吸收器所提到的75mA 阈值、我就可以降低电流。  充电工作正常、直到我达到4.1V 以下。 它似乎接近 DPPM 阈值4.2、因此我怀疑这是相关的、但我 不确定。


即使源电流大于300mA、为什么电流下降会导致连续故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    报告了什么故障、在电源故障中? 如果 IN 降至4.1V 并且 VINDPM 设置为4.2V、则充电器会认为输入源无效。  中的电源能够提供多大的电流?  如果低于输入电流限制设置(1.5A 或2.5A)、则电压会崩溃、并且充电器会报告故障。  USB 输入具有较低的输入电流限制设置。  请记住、总输入功率必须大于 BATREG=4.2V *(ISYS +IBAT)。  

    此致、

    Jeff

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  是的、这是输入电源故障。  我的输入电源以~330mA 的电流实现最大输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的描述不清楚。  我提到的"略低于4.1V"是我的电池电压。  ~4030mmV - 4050mV。  当我的电池电量在这里达到时、故障开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将其设置为330mA 40%、50%、60%、90%和100%。  所有这些在相同的位置(~4050mV)电池充电时开始发生故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在电源故障中、仅当 IN 崩溃到低于 VINDPM 时发生。  您是否有能够实时监测 IN 和 BAT 电压(如果可能、也可以监测电流)的示波器?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以让我的一位同事为我进行设置。  我将致力于实现这一目标

    如果我将 VIN-DPM 电压/ DPPM 状态寄存器从0x00更改为0x03、我想补充一点。 故障将停止。  也就是说、如果我开始充电、然后达到故障点、我将该寄存器从0x00更改为0x03、则故障停止。  这是否会导致故障提前发生?  我认为这是4.2V 的偏移、0x03会将其向上移动4.44V、以便更快地发生故障、但似乎可以防止发生故障。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在很短 的时间后、我注意到:"1–VIN-DPM 模式被激活"现在也被设置。  我不相信我看到过这种情况会变高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    你是对的。 如果您的电源电压低于4.44V、则您的电源可能无法正常工作、因此当电荷降低其输入电流以防止 IN 降至4.4V 以下时、电源可以处理它?

    Rgards、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    VINDPM 有效意味着 VINDPM 反馈环路处于控制状态并限制转换器的输入电流。  推导充电电流以提供 SYS 负载电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、IN 来自 Rx 侧的 bq5102x。  我 的无线充电器将 bq500212a 用于 TX 侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我不直接支持 BQ5102x Rx 器件、但我记得、当您超过其最大输出功率时、它们具有硬截止频率。  因此、您需要将 VINDPM 设置为高于截止值、或者将输入电流设置为低于其最大输出功率。  但是、在中、输入电流限制选项仅为1.5A 和2.5A。  

    此致、

    Jeff