This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS8117A:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS8117A, LM1117, TLV1117, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104949/lms8117a-searching-ti-solution

器件型号:LMS8117A
主题中讨论的其他器件: LM1117TLV1117TLV767

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有一款产品可以与"ZLDO1117QG33TA"竞争?

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZLDO1117Q.pdf

1. LMS8117A 似乎可以与 ZLDO1117QG33TA 对抗 ,在替换我们的产品时,我是否需要注意什么?
2.请建议最佳解决方案

请提供比较表,我将向客户推荐,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    TLV767是我们在此处的较新选项。 但是、如果您需要 P2P、则 LM1117和 TLV1117是不错的选择。

      ZLDO1117 TLV1117 LM1117 TLV767
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1 0.8. 0.8. 1
    输入电压(最大值)(V) 18 15. 15. 16.
    输入电压(最小值)(V) 2.7. 2.7. 2.6. 2.5.
    输出电压(最大值)(V) 5. 13.7 13.8. 14.5.
    输出电压(最小值)(V) 1.2. 1.25. 1.25. 0.8.
    固定输出选项(V) 1.2、1.5、1.8、2.5、3.3、 5、ADJ 1.5、1.8、2.5、3.3、5 1.8、2.5、3.3、5 0.8、1.8、2.5、2.8、3.3、 5、8
    使能 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 50 28. 47. 53.
    噪声(uVrms) - 411. 38. 60
    精度(%) 2. 3.75 3. 1
    VDO (典型值)(mV) 1100 1200 1200 900
    Iq (典型值)(mA) 4. 1.7. 5. 0.05
    热阻 θJA (°C/W) 73. 28. 24 60.1.
    最小封装面积(mm2) 22.75 16. 16. 4.
    封装类型 SOT-223、TO-252 DDPAK/TO-263、SON、SOT-223、TO-220、TO-220、 TO-252 DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220、TO-252、WSON HVSSOP、SOT-23、WSON

    谢谢、

    Prakash L