This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2990:电源管理论坛

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105023/lm2990-power-management-forum

器件型号:LM2990

【対象部品】:LM2990S-12

【回路構成】:LM2990S?12DC-12V)と正電圧レギュレータ(DC12V)の出力側で

抵抗を介して正負レギュレータを並列で接続している回路 μ A

【質問内容】:上記接続の場合、直流12V電源出力側の出力立上りが早い場合

抵抗を介して、LM2990S?12の出力端に正電圧が印可される状況となります

1 この場合LM2990S?12は出力されない状態が発生するでしょうか

LM2990S?12出力側部品内部には逆バイアス防止用の寄生素子0.6V程度でオン)が内蔵されていますでしょうか?

3上記1の抑制として、LM2990S?12の外部出力箇所に、ショットキーダイオードの様な素子を追加する必要があるでしょうか?

ご教授お願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了获得最佳帮助、请在 此处发布、以防翻译中丢失某些内容、并可能错误地解释了问题。  

    您的正电压轨的启动速度似乎比负电压轨快。 此低压降稳压器(LDO)中没有反向电流保护。 我建议在外部输出端使用肖特基二极管、以帮助保护 LDO。  

    此外、为了帮助解决此问题、您还可以改用 TPS7A39双路 LDO、该 LDO 同时使正负电源轨斜升、以帮助避免此问题。  

    希望这对您有所帮助!  

    McKyla