This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM140QML, UA78M-Q1, UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104950/ua78m-q1-searching-ti-solution

器件型号:UA78M-Q1
主题中讨论的其他器件:LM140QMLUA78

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有一款产品可以与"KIA7805AF"竞争?

https://www.keccorp.com/kr/product/product_view.asp?idx=1851

1. LM140QML 和 UA78M-Q1似乎可以与 KIA7805AF 对抗 ,在替换我们的产品时,我是否需要注意什么?
2.请建议最佳解决方案

请提供比较表,我将向客户推荐,THX

e2e.ti.com/.../KIA7805_2D00_24AF_5F00_API-_2800_2_2900_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    此设备是 SMS 设备、这意味着多个竞争对手的设备也有类似的下降。 UA78将满足您在此处的要求。  

    https://www.ti.com/product/UA78

      UA78
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1.5
    输入电压(最大值)(V) 38.
    输入电压(最小值)(V) 7.
    输出电压(最大值)(V) 24
    输出电压(最小值)(V) 5.
    固定输出选项(V) 5、8、10、12、15、 24
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 无电容、非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 40
    噪声(uVrms) 52.
    精度(%) 3.75
    VDO (典型值)(mV) 2000年
    Iq (典型值)(mA) 4.3.
    热阻 θJA (°C/W) 22.
    最小封装面积(mm2) 87.2744
    封装类型 DDPAK/TO-263、TO-220、TO-220

    谢谢、

    Prakash L