This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS795:TPS79533DCQ

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS795, TPS796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104547/tps795-tps79533dcq

器件型号:TPS795
主题中讨论的其他器件: TPS796

TPS795数据表的"6.4热性能信息"部分中发布了不正确的信息。 DRB (VSON)标记为具有6个引脚、DCQ (SOT-223)标记为8引脚选项。 这与数据表其余部分所提供的信息相反。 我只是希望能够对与哪个封装/引脚选项相关的列进行一些澄清、因为它们是截然不同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    我对这一混乱表示歉意。  

    让我更深入地了解一下这一点。

    如果我们看看 TPS796、它是 TPS795的1A 版本、该表显示如下:

    它们共享类似的热性能信息。 此外、我还了解了 Q1版本:  

    但是、让我向团队确认一下这一点。 请留出1-2天的时间进行响应。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    我已确认封装说明的热性能正确、并且引脚#s 存在拼写错误 我们将采取相应的措施来纠正此问题。  

    最棒的  

    Edgar Acosta