This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060-Q1、栅极引脚上的输出电压为0V

Guru**** 2503145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104996/lm5060-q1-lm5060-q1-0v-outuput-at-gate-pin

器件型号:LM5060-Q1

尊敬的 TI:

我使用 LM5060QDGSRQ1实现 OVP 和 UVLO 功能。 这是我的原理图。
当我直接向系统输入32V 电压时、栅极引脚(0V)上不会有输出。

但是、当我输入30V 并缓慢地将输入电压增大至33V 时、LM5060QDGSRQ1会正常工作。

为什么? OVP 设置为35.3V、输入32V 不应触发 OVP。

有趣的是、当 LM5060QDGSRQ1的栅极上没有输出时、我使用万用表探针测量 UVLO 引脚的电压、这将变得正常。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan Lin、

    请在启动失败期间共享以下波形(将32V  直接应用于系统)。 这些将帮助我们调试该问题。  

    1. VIN、Iin (输入电流)、GATE、定时器
    2. VIN、SENSE、OUT、GATE
    3. VIN、SENSE、OUT、 计时器
    4. VIN、UVLO、OVP 和 EN