Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC27324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070EVM 主题中讨论的其他器件:UCC28070A、 UCC27324
大家好、
我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。
您是否同意、应用手册 slu312b (如下)包含错误子电路?....it 关注第3页上的位、该位对电流感应信号施加补偿斜坡。 此子电路显然不提供斜坡、因为负载电阻器充当低值"底部分压器"电阻器、以至于斜坡太小。
随附的 LTSPICE 仿真证明了这一点(请参阅电路2,该电路演示了错误)
随附的 LTSPICE 仿真证明了这一点(请参阅电路2,该电路演示了错误)
e2e.ti.com/.../LT1248-Boost-PFC-1000W-100vac_5F00_CST.zipe2e.ti.com/.../UCC28070A--with-ramp-signal-added.pdf
(BTW,由于电流互感器磁化电流在低负载和市电过零时从“理想信号”中减去太多,因此需要斜坡)
(还添加了一个直流电平、这是克服其他轻负载/zero_X 效应所必需的。)
此外、为什么在第3页上他们会尝试使用 UCC27324栅极驱动芯片输出来产生斜坡?………当然他们应该使用 UCC28070A 芯片本身上的栅极驱动输出?……这样可以实现更低噪声的布局。
您是否同意在随附的 PDF 和 LTSPICE 仿真中、4号电路方法是实现应用手册实际操作的最佳方法?
应用手册 slu312b
https://www.ti.com/lit/ug/sluu312b/sluu312b.pdf?ts=1653521265498&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
UCC28070A PFC 控制器(有关此帖子的相关页面,请参阅第35、36页)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28070a.pdf?ts=1653493319157&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FUCC28070A
(BTW,由于电流互感器磁化电流在低负载和市电过零时从“理想信号”中减去太多,因此需要斜坡)
(还添加了一个直流电平、这是克服其他轻负载/zero_X 效应所必需的。)
此外、为什么在第3页上他们会尝试使用 UCC27324栅极驱动芯片输出来产生斜坡?………当然他们应该使用 UCC28070A 芯片本身上的栅极驱动输出?……这样可以实现更低噪声的布局。
您是否同意在随附的 PDF 和 LTSPICE 仿真中、4号电路方法是实现应用手册实际操作的最佳方法?
应用手册 slu312b
https://www.ti.com/lit/ug/sluu312b/sluu312b.pdf?ts=1653521265498&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
UCC28070A PFC 控制器(有关此帖子的相关页面,请参阅第35、36页)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28070a.pdf?ts=1653493319157&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FUCC28070A
..it 看起来他们已经调整了 RC 的上 R,足够低,可以从它中得到一些斜升...但他们最终需要一个大 C,然后栅极驱动器的任务是非常快速地将其放电。
他们为什么不像电路4那样使用 BJT 缓冲器、这有点令人困惑、但这可能与 UCC28070A 的最大占空比设置有关、因为 BJT 会增加延迟、 但这不应该是一个问题、因为 UCC28070A 的最大占空比特性实际上不会测量占空比并将其用于控制环路?
它们的上2.49k、负载 R 为16.5R (总计)...这意味着最大斜坡峰值为85.6mV ...这不是很重要...数据表显示最大值的10%...即300mV ...我看不到在电路4中没有缓冲器 BJT 时如何实际获得300mV 斜坡?
........................................................................
很抱歉...这个问题看起来像是在变、你知道 NPN 类型可以在顶部接线柱中完成电路4的工作、但可以更快地关闭吗?
大概是一个具有高 ft 和低 ish HFE 以及低最大 IC 的 NPN、例如100mA? (因此不会与少数承运人淹没)
他们为什么不像电路4那样使用 BJT 缓冲器、这有点令人困惑、但这可能与 UCC28070A 的最大占空比设置有关、因为 BJT 会增加延迟、 但这不应该是一个问题、因为 UCC28070A 的最大占空比特性实际上不会测量占空比并将其用于控制环路?
它们的上2.49k、负载 R 为16.5R (总计)...这意味着最大斜坡峰值为85.6mV ...这不是很重要...数据表显示最大值的10%...即300mV ...我看不到在电路4中没有缓冲器 BJT 时如何实际获得300mV 斜坡?
........................................................................
很抱歉...这个问题看起来像是在变、你知道 NPN 类型可以在顶部接线柱中完成电路4的工作、但可以更快地关闭吗?
大概是一个具有高 ft 和低 ish HFE 以及低最大 IC 的 NPN、例如100mA? (因此不会与少数承运人淹没)
此致、
Danilo