This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:用于铅酸电池。(多节电池)

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105146/bq34110evm-796-for-lead-acid-battery-multi-cell

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好 TI

我使用 的是按如下方式连接的 bq34110EVM-796评估模块。

将其用于铅酸电池。 (12V@ 12AH)。

我已经使用 BQ Studio 配置了芯片数据存储器中的所有值。

  

配置完成后、我 可以获得"空闲时间"和"满平均时间"以及其他参数。

下面是我的问题

1) 1)为什么需要学习负载?

2) 2)学习负载的目的是什么?

3) 3)如果我 断开蓄电池、当相对充电状态为0%时、如果我重新连接相同的蓄电池、则根据下图显示其已充满电? 显示充满电的原因、以及我应该做些什么来获得之前的配置文件。   

4) 4)如何选择学习负载。对于此  bq34110EVM-796评估模块? 使用风扇(5W)作为学习负载是否正常?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    学习负载用于计算内部电阻以估算电池的 EOS。  

    您可以在 第2.11.1.4节"学习放电阶段"中看到、放电应足够高、以便在施加负载时获得至少5mV 的压降。 如果5W 导致5mV 压降、则可以使用。

    当您重置 CEDV 电量监测计时、它将使用内部电压查找表估算 SOC、当您使用 GPCCEDV 工具查找系数时、应该已经生成该值。  您可以在 TRM 第2.7.10节"器件重置时的初始电池容量"中找到相关信息。

    此致、

    Wyatt Keller