This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:输出跳转

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098495/tps40170-output-jump

器件型号:TPS40170

e2e.ti.com/.../BASIC_5F00_V0.50.pdfe2e.ti.com/.../BASICPWR_5F00_V0.60.pdf

BASE_ V0。 5是之前的设计、basicpower_V0。 6是当前设计。 版本0.5的设计可实现19V 0A-9a 的稳定输出。 0.6版的设计有三个 PCB、电感为10uH 14a。 目前、调试期间输出不稳定、如波形图所示;

1.我们将输出电容改为100uF//1uF,但情况没有改善;

2.我们比较了0.6版 PCB 与0.5版 PCB,差别不大; 如图所示、这是一个0.6版本的 PCB、顶部为红色、底层为深蓝色、第二层为浅蓝色、接地线为紫色、第四层为紫色、其余为信号层;

版本0.5的频率为300kHz,版本0.6的频率为588kHz。 我们将0.6版的频率从588k 调整为305K、但情况并未改善;Ω

请提供建议。 问题可能出在哪? 我们需要进行哪些类型的测试来定位故障点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    • 请检查底部反馈电阻器是否直接连接到 AGND 引脚。 此外、请确保将电阻器放置在靠近 IC 的位置。
    • 请检查 V06输出电容的 ESR 是否高于 V2005。  
    • 请使开关环路(高侧 MOSFET 至低侧 MOSFET 至输入陶瓷电容器环路)尽可能小。   
    • 此外、请仔细检查 VDD 是否已连接。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题或重新打开此主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)