This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:引脚32 GPI 响应时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104615/ucd90160a-pin-32-gpi-response-time

器件型号:UCD90160A

大家好、

客户询问 UCD90160ARGCR GPI 响应时间。

在这个特定的项目中,他们使用引脚32“GPI2”作为输入引脚来监控来自 MCU 的热跳闸 L。

下面是在 MCU 热关断期间捕获的波形、来自 MCU 的热跳闸 L 较低、但仅为240us。 但我们注意到 UCD 未关闭电源轨。 这个240us 低电平是否足以被 UCD 识别为故障事件? 谢谢你。

也是热跳闸 L 的热跳闸#启用了故障关断轨。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、240us 太短、无法捕捉。 我建议脉冲至少为1ms。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    获取该信息、感谢您的反馈。

    此致、

    Mike