This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:快速充电计时器

Guru**** 2815235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105035/bq25895-fast-charge-timer

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好:

我的问题是、这意味着图片下方的红色快速充电计时器是什么? 这是否意味着安全计时器?

例如、如果我将 REG07设置为00 (5小时)、 在5小时结束时、充电将停止、并且 REG0C 的位4、5将发出11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、  

    是的、BQStudio GUI 中的快速充电计时器是充电安全计时器。  

    [引用 userid="484941" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105035/bq25895-fast-charge-timer"]例如,如果我将 REG07设置为00 (5小时), 则5小时后充电停止,并将引用 REG011的位4、5 [引用]

    没错。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的回答、现在我很清楚。