This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:3.3V 至-3.3V 高输出电流负反相解决方案

Guru**** 2514715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104964/tps82130-solution-for-3-3v-to--3-3v-high-output-current-negative-inverting

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS62135

大家好、

我们的客户正在寻找具有>1.5A 高输出电流负反相解决方案的3.3V 至-3.3V 小型封装、我们测试了基于 EVM 的 TPS82130/TPS62135反相电路、但看起来它无法处理这种情况、请参阅以下结果。 您能否帮助检查我们是否有其他更好的解决方案?

客户要求:

输入电压:+3.3V (可能在2.7V~3.4V 范围内变化)。

输出电压:-3.3V±0.1V、1.5A~2A 负载。

3.小解决方案尺寸和小封装。

我们的 TPS82130/TPS62135 EVM 测试结果: