This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:未提供输入时、在输出端连接电源

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105114/tps62065-q1-power-connecting-at-output-when-no-input-is-provided

器件型号:TPS62065-Q1

 我们在设计中使用 TPS62065QDSGRQ1器件、并使用其输出为超级电容器充电。 如果稳压器在没有输入电压的情况下没有输出、且 ENABLE 低于0.4V、超级电容器将为电路提供所需的电压。

由于现在稳压器没有输入电压且 ENABLE 为低电平、因此我们将在稳压器的 OUT 引脚处提供4.2V 电源。 这会导致稳压器输入引脚上的电压、 比输出引脚上的电压低0.5V。

请告诉我们这是否会对 TPS62065QDSGRQ1稳压器的运行产生任何影响、以及这是否会对稳压器寿命或其他参数产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    感谢您的提问。

    我的主要目的是当您提供 VOUT 和 VIN 为0时、电流流入波特二极管。  

    根据输入网络的不同、非稳压电流可能会流入高侧体二极管。 如果该电流足够高、则可能会使 IC 过热并最终缩短其寿命。

    第二个注释是、该器件的最大建议输出电容器为22uF。 我不确定它将如何与超级电容器一起工作。 您应该在实验中检查它在稳定性和瞬态响应方面的行为。

    最后、请考虑该器件的输出放电功能。 请参阅数据表:

    我不确定这是否会对您的应用造成问题。

    如果您有其他问题、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano