This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:有关 TPS23755的设计评审

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104758/tps23755-design-review-about-tps23755

器件型号:TPS23755

您好、先生、

 我的客户在其 IPCAM 设计中使用 TPS23755。 他们完成了设计、并已将产品交付给终端客户。 但在总线摄像头应用中、终端客户返回了高速率场。 您是否能帮助检查他们在设计时需要注意的事项。 感谢你的善意帮助。

失败条件:  

1.无12V 输出

2.出现故障的设备上的 VB 无5V 输出、最大3V。

3.在引脚13/14/21/24上未发现短路

4、引脚21 (VCC)为5.6V

5、如果在引脚6/21上提供正确的电源、D12V 具有正确的输出。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、  

    客户在原理图中没有所需的 Vb 二极管。 这位于数据表和 EVM 上。 请添加此二极管。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     感谢您的回答。 我们将要求客户添加该内容。

     BTW、我的客户测量 VB 引脚阻抗并查看28k Ω(正常器件)和24K (NG 器件)。 这是否意味着内部稳压器损坏?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary、  

    我们通常不测量引脚的阻抗、因为系统将具有多种接地路径、可将系统更改为系统。  

    再次尝试加电以查看 Vb 是否损坏。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师