This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62410:输出电压范围

Guru**** 2501625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103481/tps62410-vout-range

器件型号:TPS62410

尊敬的团队:  

在 TPS62410的数据表中、如果客户使用 EasyScale 单引脚串行接口进行动态输出电压调节、Vout1输出高达1.575、Vout2输出高达3.3V。对吗?  

是否有其他具有高达5V 输出范围的解决方案? 所需的电压阶跃为0.1V。  I2C、串行接口或 PWM 控制都可以。  

请告诉我您对 动态输出电压调节高达5V 输出范围的看法。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS62410的数据表中、如果客户使用 EasyScaleTM 单引脚串行接口进行动态输出电压调节、Vout1输出高达1.575、Vout2输出高达3.3V。对吗? -正确

    您是否正在寻找具有 I2C 的双路转换器? 如果是、这可能在 BSR-LV 内具有挑战性。  遗憾的是、我们在 BSR-LV 中没有满足您所有要求的解决方案。

    不过、让我与您分享我们的几款最新器件。 请查看他们并告诉我您的反馈。

    TPS6244x -双通道降压转换器  

    TPS62868x -采用 QFN 封装且具有 I2C 接口的4A/6A 降压转换器  

    TPS62864/6 - 采用   WCSP 封装且具有 I2C 接口的4A/6A 降压转换器

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    感谢你的答复。  

    我的客户只需要一个单通道器件 即可进行动态输出电压调节。  

    无论接口类型如何。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、BSR-LV  没有可在动态电压设置下支持5V 输出的器件。

    您可以使用 BSR-MV 进行检查、他们可能有适合您的解决方案。

    此致、

    Febin