This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:可调节输出

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102175/lm5158-adjustable-output

器件型号:LM5158

您好!

我使用的是 SEPIC 拓扑。

我尝试使用 MOSFET 将输出电压从30V 切换到15V。 但我添加了反馈电阻器。 VFB 开始增加。 一旦达到1.4V 以上、PGOOD 变为零、SS 接地。  OVP/PGOOD 强制软启动在大约4ms 的延迟后、开关将停止。

  1. 当我们从30V 切换到15V 时、需要将反馈从1.76K 更改为3.46K
  2. 在此转换期间、当输出电压为30V 时、VFB 达到1.9V
  3. 当 VFB 跨越 VUVTH (1.45V)和(Vref 为0.99-1.01V)时、PGOOD 变为零
  4. SS 变为零、开关停止
  5. 输出和反馈电压开始下降
  6. 一旦 VFB 降至0.9V 以下、SS 再次开始上升
  7. 开关在8ms 后启动
  8. 14ms 后、输出达到15V

我需要转换更快、延迟小于1-2 ms。

我已经使用 TI pspice 仿真验证了相同的情况、只需添加一个 MOSFET 即可更改反馈电阻器。 (LM5158x-Q1 PSpice 瞬态模型(加密))

任何可能的解决方案或方法来减少延迟。

谢谢。

Harshhad Dhuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。 我目前无法正确打开您共享的压缩文件夹、您是否有仿真的原理图或可读屏幕截图? 您能否分享此设计的所有规格(输入电压范围、所需开关频率、输出电流)? 我很期待收到您的回复。

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    请找到 下面随附的屏幕截图  

    30V 输出电压(1A)、然后以2.25W 输出功率切换到15V (最大1.4A)输出、稳态。

    e2e.ti.com/.../Sepic_5F00_30V_4000_1A_5F00_15V_5F00_Switch.pdf

    e2e.ti.com/.../simulation-result.docx

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Sepic_5F00_30V_4000_1A_5F00_15V_5F00_Switch.pdf

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为20V 至26.4V 典型值为24VDC、开关频率不是固定的、当前在 pspice 原理图中使用的是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshhad、

    现在让我步入正步。

    当您打开开关时、FB 节点上的电压变化是否可能快得多? 如果是这种情况、您可以减慢开关的开启速度吗? 例如、通过减慢栅极电压变化的速度?

    此致、
    Brigitte