This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:输出电压低于预期值

Guru**** 2639135 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1054, TPS65133, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104290/lt1054-output-voltage-lower-than-expected

器件型号:LT1054
主题中讨论的其他器件: TPS65133TPS65132

大家好、

我使用 LT1054IP 从5V 电压生成-5V 电压、用于运算放大器电源。

I 建立的电路与典型 aplicaiton 的数据表相同、R2为102.6k Ω。

问题是输出始终低于0.2V 左右的输入。

当输入+5V 时、输出大约为4.8V、

输入= 5.5V、输出=- 5.3V

输入=4.7V、输出=-4.5V
(无需连接负载、只需将 LED 和5k Ω 电阻器串联放置在输出端)

您能提供这种情况的建议吗? 如何获得稳定的-5V 输出、提前感谢!

 一   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    这是该器件的正常行为、因为内部 MOSFET 中存在损耗来使电压反相。 使用电荷泵逆变器时、输出电压将接近输入电压的负值、但由于系统中的损耗、它不会恰好位于输入电压。

    通常、当使用陶瓷电容器时、您可以在整个系统中略微降低阻抗、因此输入和输出之间的压降会稍微小一些、但始终会出现一些压降。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、  

    感谢您的即时回复、我想知道 LT1054是否适合高速运算放大器电源(>100MHz)?

    我还在寻找-5V 的其他解决 方案、TPS65133似乎是一个选项、但没有库存、您能不能建议其他可用选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    高速运算放大器的交流电源电流通常需要通过电源线上的低阻抗电容器进行缓冲。

    因此、几乎任何能够提供为电路供电所需直流电流的直流/直流转换器都是合适的。

    根据系统对精度的要求、您可能需要确保正负电源轨上的电压保持在特定范围内。 例如、如果您从正电源轨为负电源轨提供电荷泵、则可能需要在正电源轨上引入相同的压降。 但这取决于您的系统要求。

    TPS65133可能是一个选项、似乎已有库存。 如果电流要求较低、另一种可能是 TPS65132。

    此致、
    Brigitte