This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:分离轨电源的正负输出电流能否不平衡?

Guru**** 2520200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104734/tps54160-can-the-positive-and-negative-output-currents-of-the-split-rail-power-supply-be-unbalanced

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件: TPS54560B

我想使用 TPS54160配置分离轨。
正负输出电流是否可以不平衡?

我担心虚拟 GND 会变得不稳定。

具体而言、我们计划使用以下规格进行设计。

输入电压、Vin:12V

输入电压纹波:<1%

输出电压,Vopos:+6V

输出电压纹波、dVrpos:<0.5%

输出电压,Vonetg:-6V

输出电压纹波、dVrneg:<0.5%

正输出电流、Iopos:0.5A

负输出电流 Ioneg:0.3A

开关频率,Fsw:718kHz

请告诉我。