This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-5-Q1:LTSPICE 中 UCC2813-5-Q1的仿真错误

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-5-Q1, TINA-TI, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104500/ucc2813-5-q1-simulation-error-of-ucc2813-5-q1-in-ltspice

器件型号:UCC2813-5-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3501

大家好、

我们的客户在将 UCC2813-5-Q1的未加密 PSpice 模型导入 LTSPICE 时遇到错误。 模型无法正常工作、在仿真中显示的节点过多、如下面的屏幕截图所示。 此错误的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 不支持 LTSpice 或使用翻译为 LTSpice 的 TI 模型。 我之前的 E2E 帖子中有与 您看到的错误相关的帖子、但此案例似乎与您使用未加密模型时导入加密模型相关? 此外、如果您在"LT Spice too lodes"(LT Spice 太少节点错误)上进行搜索、您会发现有关此主题的许多问答讨论组。

    我还运行  了 UCCX805和 UCCX813-5 TINA-TI 启动参考设计 TINA 瞬态模型、该模型可从 UCC1813-5-Q1产品文件夹中获取、并且运行时没有错误。 TI 为 TI 仿真工具提供建模支持、包括: TINA-TI适用于 TI 的 PSPICEWebench 电源设计 器和 TI 功率级设计器。

    感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回答。 以下是我们客户的反馈。

    感谢您的重播。 但我已经在 LTSPICE 中使用了许多 TI 产品、因为 TI 提供 了 PSpice 模型和  TINA 模型。 例如、TLV3501最近在 LTSPICE 中工作。 但对于该 IC、 UCC2813-5-Q1 具有 PSpice (UCCx805、UCCx813-5系列 PSpice 瞬态模型(修订版 b))模型不起作用。 TINA 工作正常、但我们的要求是 SPICE 仿真。 感谢您提供的信息、这将有助于进一步分析。  

    此致、

    Danilo