This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502:查找内部 FET 的上升时间和下降时间。

Guru**** 2520090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502EVM-092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103886/tps628502-looking-for-rise-time-and-fall-time-of-internal-fet

器件型号:TPS628502

您好!

我查看数据表、可以看到 HS 和 LS 内部 MOSFET 的 Rdson 值。 为了进一步计算内部损耗、我需要知道该 FET 的开关上升时间。  

如果有人知道、请分享价值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不会在数据表中共享此信息。 但是、您可以了解 SW 波形的上升和下降时间。 我可以执行一些测量并在明天更新。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的回答。 我已经查看过数据表、我们没有太多有用的数据。 请在此处帮助您了解您的调查结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    在以下条件下、我测量了 TPS628502EVM-092标准 EVM 的上升和下降时间:

    VIN- 5V、 VOUTP- 1.8V、L- 470nH、 Cout- 2 x 10µF、 Iout- 1A

    -高侧 MOSFET 上升时间

    - 高侧 MOSFET 下降时间

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的回答。 这有助于满足我的要求。